SwitchMode 方法

设置工作台的模式。

语法

object.SwitchMode bMode

属性

SwitchMode方法语法有这些部分:

组成部分

描述

对象

对象表达式,其值为“应用到”列表中的一个对象。

bMode

长整型。长整型 要把工作台设为的模式。
有效输入:

1 – 配置
4 – 运行

备注

如有可能,必须在脚本最后一行调用。注意,在从工具栏以外的其他位置使用SwitchMode方法时,调用必须是脚本中的最后一行。否则,可能会在执行脚本时遇到意外情况。否则,可能会在执行脚本时遇到意外情况。

如果SwitchMode方法来自工具栏且不是脚本中的最后一行,在继续执行脚本的其余部分之前应保证操作完成。

 

示例

应用到

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。