StretchMode 属性

描述位图对象中的颜色如何渲染。

语法

object.StretchMode [= enumBitmapStretchMode]

属性

StretchMode 属性语法包括以下部分:

组成部分

描述

对象

对象表达式,其值为“应用到”列表中的一个对象。

enumBitmapStretchMode

描述位图对象如何渲染的枚举。

有效值:

  • BitmapStretchBlackOnWhite (1) – 此模式通常用于在单色位图中保留前景像素。(这是在 iFIX 4.5 以前的版本中创建的画面的默认设置。)
  • BitmapStretchColorOnColor (2) – 此模式通常用于在彩色位图中保留颜色。(这是在 iFIX 4.5 和更高版本中创建的画面的默认设置。)
  • BitmapStretchHalfTone (3) – 此模式将源矩形中的像素映射到目标矩形中的像素块。目标像素块的总体颜色与源像素的颜色接近。此模式速度较低,需要处理的源图像比其他模式多,但是获得的图像质量更高。

 

应用到

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。