ShowVBAProcedure 方法

通过将对象的脚本名称与过程名称进行连接,创建一个用于接收代码窗口中焦点的过程。

语法

object.ShowVBAProcedure (bstrProcName, [objObject])

属性

ShowVBAProcedure 方法语法包括以下组成部分:

组成部分

描述

对象

对象表达式,其值为“应用到”列表中的一个对象。

bstrProcName

字符串。要在 VBA 代码窗口中查找的过程或事件的名称。

对象

对象。与过程或事件关联的对象的名称。

备注

如果省略对象,则按原样使用过程名称。如果未找到过程,则将焦点设置为脚本窗口的顶部。例如,要将代码窗口设置为 Rect2 的鼠标按下事件,可以执行下列调用:

ShowVBAProcedure("MouseDown", Rect2)

要在画面的项目内查找任何子程序,可以执行以下调用:

ShowVBAProcedure("MySubProcedure")

 

示例

应用到

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。