ShellExecute 子程序

找到与指定文件有关的程序文件名,并运行文件的程序或打印文件。FactoryGlobals在GlobalSubroutines中提供Declare语句,从而可以使用这一Windows API调用,而不必在过程中对其进行声明。

句法

ShellExecute (hwnd, lpOperation, lpFile, lpParameters, lpDirectory, nShowCmd)

属性

ShellExecute子程序语法有这些部分:

组成部分

描述

hwnd

长整型。窗口的句柄。

lpOperation

字符串。字符串 字符串“Open”用于打开lpFile文档,或“Print”用于打印文档。可以把vbNullString默认为“Open”。

lpFile

字符串。程序名称或用有关程序打印或打开的文件名称。

lpParameters

字符串。一个带有参数的字符串,在lpszFile为可执行文件时传递给exe文件。VbNullString if lpszFile表示一个文档文件,或使用了if on参数。

lpDirectory

字符串。要使用的默认目录的完整路径。

nShowCmd

长整型。常数值指定如何显示已启动程序。

返回值

长整型。长整型 ShellExecute 调用成功。大于32的值表示取得成功。

备注

ShellExecute是一个Windows API调用。

 

示例

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。