RuntimeVisible 属性

文档是否在运行时环境中可见。

语法

object.RuntimeVisible [= Boolean]

属性

RuntimeVisible属性语法有这些部分:

组成部分

描述

对象

对象表达式,其值为“应用到”列表中的一个对象。

布尔值

文档是否可见。

Settings

布尔值的设置如下:

描述

True

文档在运行环境中可见。(Default)

False

文档在运行环境中不可见。

备注

要在 RuntimeVisible 属性设置为 False 的情况下显示打开的画面,必须将活动窗口的 Active 属性设置为 True。

下列示例中的代码会设置RuntimeVisible和Active属性:

Dim doc As Object

Set doc = Application.Documents.Open("C:\Program Files (x86)\GE\iFIX\PIC\SAMPLE.GRF")

doc.ActiveWindow.Active = True

 

应用到

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。