关闭画面 并用另一个画面替换。如果已经在工作台中打开具有指定标签组文件的画面,则会在工作台中打开具有相同标签组文件的该画面的另一实例。打开的画面将拉伸或扭曲以使文档适应所替换画面的高度和宽度。DisableAutoScale 设置不会影响此行为。 句法ReplacePicture NewPicture, [OldPicture], [TagGroupFileName], [intErrorMode], [bShowPictureNotOpenErrors];[CallingPicture];[TSPicType];[TagList];[bNewInstance] 属性ReplacePicture子程序语法有这些部分:
备注只有在未提供任何“NewPicture”字符串、且未提供CallingPicture和TSPicType参数时,才可使用标签状态功能。如果未提供 CallingPicture参数,调用ReplacePicture时会被当作无效的ReplacePicture请求。如果提供了CallingPicture参数,但未提供TSPicType参数,调用ReplacePicture时会被当作无效的ReplacePicture请求。 如果已经通过NewPicture参数提供了一个字符串,则调用标准的ReplacePicture功能。在这种情况下,忽略CallingPicture、TSPicType和TagList参数。 如有可能,必须在脚本最后一行调用。注意,在使用ReplacePicture 子程序、且被替换的文档是包含脚本的文档时,调用必须是脚本中的最后一行。否则,可能会在执行脚本时遇到意外情况。 如果ReplacePicture子程序不在被替换的画面中、且该子程序不是脚本中的最后一行,在继续执行脚本的其余部分之间应保证操作完成。 示例 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |