RandomSubsetsToGraph 属性

在增强图表中,此属性指定要绘制的数据源的子集。每个指定的数据源都包括在该子集中。例如,如果您有带四个数据源的图表并且指定数据源一和二作为该子集的组成部分,则这两个数据源将在图表的所有视图中显示。另一方面,图表中的每个其它数据源将只在图表的其中一个视图中绘制。出于此原因,此属性中指定的数据源也统称为“基准”。通过指定基准和非基准数据源,您可以比较不同视图中的数据源。

数据源以数据集索引形式指定,并以逗号分隔。例如,值 "0, 2" 指定在所有视图中绘制数据源一和三。

语法

object.RandomSubsetsToGraph [= String]

属性

RandomSubsetsToGraph 属性语法有这些部分:

组成部分

描述

对象

对象表达式,其值为“应用到”列表中的一个对象。

字符串

要绘制的 HistogramChartLineChartSPCBarChartXYChart 对象的子集。

应用到

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。