打开指定的画面。 语法OpenPicture [Picture], [PictureAlias], [TopPosition], [LeftPosition], [intErrorMode], [CallingPicture], [TSPicType], [TagList], [bNewInstance] 属性OpenPicture子程序语法有这些部分:
备注别名是用户定义的通用画面名称。通过使用别名,可以控制多个画面的打开和关闭,而不会影响当前显示的画面。 只有在未提供任何“画面”字符串、且未提供CallingPicture和TSPicType参数时,才可使用标签状态功能。如果未提供CallingPicture参数,调用OpenPicture时会被当作普通的OpenPicture请求。如果提供了CallingPicture参数,但未提供TSPicType参数,调用OpenPicture时产生一条错误消息。 如果已经通过Picture参数提供了一个字符串,则调用标准的OpenPicture功能。在这种情况下,忽略CallingPicture、TSPicType和TagList参数。 在运行模式中,可以在画面的新实例中修改VBA脚本。不过,对画面实例中脚本的修改内容不会被保存。不允许修改运行模式的脚本。要修改主画面中的脚本,切换至编辑模式,然后在主画面(而不是实例)中编辑脚本。
示例 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |