MouseDown 事件

当用户按下某个鼠标按钮时发生。

句法

object_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Double, byVal Y As Double)

属性

MouseDown 事件语法包括以下组成部分:

组成部分

描述

对象

对象表达式,其值为“应用到”列表中的一个对象。

Button

一个整数值,用于标识按下的鼠标按钮。

切换

SHIFT、CTRL 和 ALT 键的状态。

X

以 Postscript 点或逻辑单位表示的水平位置,从按下鼠标时所在的页面的左侧或顶部边缘开始算起。

Y

以 Postscript 点或逻辑单位表示的垂直位置,从按下鼠标时所在的页面的左侧或顶部边缘开始算起。

Settings

Button 的设置如下:

描述

1

按下了左按钮。

2

按下了右按钮。

4

按下了中间按钮。

Shift 的设置如下:

描述

1

按下了 SHIFT。

2

按下了 CTRL。

3

按下了 SHIFT 和 CTRL。

4

按下了 ALT。

5

按下了 ALT 和 SHIFT。

6

按下了 ALT 和 CTRL。

7

按下了 ALT、SHIFT 和 CTRL。

备注

鼠标相关事件的顺序是:

MouseDownMouseUp事件过程指定了在按下或松开鼠标键时发生的操作。您可以据此区分鼠标左、中、右按钮。您还可以为使用 SHIFT、CTRL 和 ALT 键盘修饰符的鼠标-键盘组合编写代码。

使用 Shift 参数可以识别发生 MouseDownMouseUp 事件时,SHIFT、CTRL 和 ALT 键的状态。例如,如果同时按下了 CTRL 和 ALT 键,则 Shift 的值为 6。

首先会将鼠标事件发送到选定的对象。如果没有与选定对象绑定的事件脚本,则将事件发送到对象的容器(组或页面)。

 

应用到

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。