MaxXAxisLabels 属性

MaxXAxisLabels 属性仅适用于增强折线图/增强多线图。此属性允许您指定显示在此类型图表 X 轴上的(时间和日期)标签的最大数量。如果图表的宽度在不创建更多行的情况下不能显示这么多标签,那么显示的标签数将相应减少。

最大值设置为非 0 值时,将从最新的时间(时间值最大)开始放置标签,然后均匀地向左放置。在大部分情况下,不会有标签对准绘图最左侧;只有最大值设置为 2,才会出现这种情况。标签总是显示一行内容,除非该值设置为 0,这时标签值可能显示为两行或更多行。

语法

object.MaxXAxisLabels [= Long]

属性

MaxXAxisLabels 属性语法包括以下部分:

组成部分

描述

对象

对象表达式,其值为“应用到”列表中的一个对象。

长型

0 – 20 的整数,代表显示在 X 轴上的时间和日期的标签最大数量。

图表逻辑根据图表大小、持续时间和点数之类的设置计算显示在 X 轴上的标签数量。但是,指定最大数量后,用户可以部分地控制此逻辑,无论图表配置如何,都使其显示的标签不超过指定的标签数。

如果选择 0,MaxXAxisLabels 将被视为“未指定”属性,标签按 iFIX 5.5 中的方式显示,可能会出现两行或更多行的情况。“未指定”的值表示标签间距由图表自动控制。

对于在 iFIX 5.5 版本以前创建的画面,默认值为 0。对于所有其他画面,默认值为 10。

 

应用到

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。