IsNodeSignEnabled 方法

通过确定是否针对节点的硬件密钥启用了“电子签名”选项、是否在节点上启用了 iFIX 安全性以及是否已启用绕过签名,来检查是否为节点启用了电子签名。如果为当前登录到 iFIX 的用户分配了“电子签名 - 绕过”应用程序功能,将应用绕过签名。

语法

object.IsNodeSignEnabled(pbEnabled)

属性

IsNodeSignEnabled 方法语法包括以下组成部分:

组成部分

描述

对象

对象表达式,其值为“应用到”列表中的一个对象。

pbEnabled

布尔值。如果在本地节点上启用了签名,则返回 True,否则返回 False

返回值

此方法返回 HRESULT。如果 HRESULT 的值不是 S_OK,VBA 将生成错误。可以使用 On Error 语句来处理此错误。可以使用 Err 对象来找出有关错误的更多信息。

 

示例

应用到

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。