GetSelectedRowsAlarmInfo 方法

读取报警一览对象中选定行的信息。注意,即使未显示一列,仍会返回所有信息。除了在请求中包括额外的参数(NumRows、FlexData1-8、Shelvable、ShelveRemDuration 和两个 Reserved 参数)外,此函数与 GetSelectedRow 类似。

语法

object.GetSelectedRowsAlarmInfoNumRows, bAcknowledged, Handle, Area, DateIn, DateLast, TimeIn, TimeLast, Node, TagName, Priority, Status, Description, Value, ExtField1, ExtField2, UserDefField1, UserDefField2, FlexData1, FlexData2, FlexData3, FlexData4, FlexData5, FlexData6, FlexData7, FlexData8, Shelvable, ShelveRemDuration, Reserved1, Reserved2

属性

GetSelectedRowsAlarmInfo 方法语法包含以下部分:

组成部分

描述

对象

对象表达式,其值为“应用到”列表中的一个对象。

NumRows 长整型。返回选定行数。
bAcknowledged

布尔值。如果报警已被确认,返回 True,否则返回 False

Handle

字符串。返回报警的唯一标识符。具体为 <type><ipn><nodename>。

Area

字符串。返回报警的报警区。

DateIn

字符串。返回当块首次产生报警时的日期。

DateLast

字符串。返回当块最后一次产生报警时的日期。

TimeIn

字符串。返回块首次产生报警时的时间。

TimeLast

字符串。返回块最后一次产生报警时的时间。

节点

字符串。返回产生报警的Scada服务器的名称。

TagName

字符串。返回报警的标签名称。

Priority

字符串。返回报警的优先级。

Status

字符串。返回报警中的块的闭锁报警。

描述

字符串。返回报警中块的描述字段。

字符串。返回报警中块的当前值。

ExtField1

字符串。返回报警中块的首个扩展字段。

ExtField2

字符串。返回报警中块的秒扩展字段。

UserDefField1

字符串。返回对这一列配置的首个“A_”字段的当前值。

UserDefField2

字符串。返回对这一列配置的第二个“A_”字段的当前值。

FlexData1 变量。将行中的信息作为变量数组返回。
FlexData2 变量。将行中的信息作为变量数组返回。
FlexData3 变量。将行中的信息作为变量数组返回。
FlexData4 变量。将行中的信息作为变量数组返回。
FlexData5 变量。将行中的信息作为变量数组返回。
FlexData6 变量。将行中的信息作为变量数组返回。
FlexData7 变量。将行中的信息作为变量数组返回。
FlexData8 变量。将行中的信息作为变量数组返回。
Shelvable 字符串。
ShelveRemDuration 字符串。
Reserved1 不可用。保留值。
Reserved2 不可用。保留值。

返回值

布尔值。如果选择了报警,则为 True;如果未选择任何报警,则为 False

备注

如果没有选择任何报警,所有参数均被设为“空”。

示例

应用到

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。