返回报警一览对象中所选报警的信息。注意,即使未显示一列,仍会返回所有信息。除了在请求末尾包括四个额外的参数(Shelvable、ShelveRemDuration 和两个 Reserved 参数)外,此函数与 GetSelectedRow 类似。 语法object.GetSelectedRowAlarmInfo bAcknowledged, Handle, Area, DateIn, DateLast, TimeIn, TimeLast, Node, TagName, Priority, Status, Description, Value, ExtField1, ExtField2, UserDefField1, UserDefField2, Shelvable, ShelveRemDuration, Reserved1, Reserved2 属性GetSelectedRowAlarmInfo 方法语法包含以下部分:
返回值布尔值。如果选择了报警,则为 True;如果未选择任何报警,则为 False。 备注如果没有选择任何报警,所有参数均被设为“空”。 示例应用到 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |