ExportData 方法

将增强的图表中的数据以文本格式导出到剪贴板或文件。

语法

对象。ExportDatabstrDest, enuExportStyle, [blnIncludingLabels], [blnUseMaximumPrecision]]

属性

ExportData 方法语法包括以下部分:

组成部分

描述

对象

对象表达式,其值为“应用到”列表中的一个对象。

bstrDest

字符串。清空系统剪贴板。enuExportstyle

enuExportstyle

Enum/Long. 指定导出数据使用的各种样式。它既可以是 enumDataExportStyle 类型,也可以是相应的数字值,如下所述:

DataExportStyle_HorizontalTable (2):每行为一个数据集数据的表。
DataExportStyle_VerticalTable (3):每列为一个数据集数据的表。
DataExportStyle_VerticalTable (3):每列为一个数据集数据的表。

注意:为了使用 enumImageFormat 枚举,必须将对象的类型库文件添加到 VBA 工程的参考中。如果参考中不包括类型库文件,则只接受数字值。适用于列表中的对象类型库如下:

对象

参考

类型库文件名

HistogramChart

iFix 2D 直方图对象 v1.0 类型库

Fix2DHistogramChartDll.tlb

LineChart

iFix 2D 折线图对象 v1.0 类型库

Fix2DLineChartDll.tlb

SPCBarChart

iFix 2D SPC Bar 图对象 v1.0 类型库

Fix2DSPCBarChartDll.tlb

XYChart

iFix 2D XY 图对象 v1.0 类型库

Fix2DXYChartDll.tlb

blnIncludingLabels

布尔值。指定 X 轴和 Y 轴标签是否将随数据一起导出。如果未指定,默认值为 True。

blnUseMaximumPrecision

布尔值。指定应使用最大精度还是当前精度。如果未指定,默认值为 False(当前精度)。

 

示例

应用到


您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。