指定当动画对象收到的数据质量不可靠时使用哪种模式。 语法object.ErrorMode[=Long 属性ErrorMode属性语法有这些部分:
Format与Lookup对象设定Long 的设置如下:
Linear对象设定Long 的设置如下:
备注ErrorMode属性与动画对象的“用户首选项”中定义的错误有关。 从数据系统发送值时,它具有相关的质量。如果质量不好、且用户指定了0 - 使用旧的,用户将不会在屏幕上看到任何数据变化。动画对象向其目标发送的最后一个良好值将被再次发送。如果用户指定了1 - 使用错误,将获取在“用户首选项”中指定的相应值,并在屏幕上显示(这在用户看到数据链接呈"????" 或 "@@@@" 时最为显著)。如果对象是一个Linear对象、且指定了50 - 使用最小或51 - 使用最大,所显示的数据将分别是最小或最大输出值。
应用到 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |