EnableGlobalEndTime属性

指定对象显示是否使用结束时间。当此属性为 False 时,GlobalStartTime 和 GlobalDuration 的组合可定义“全局时间控件”的 GlobalEndTime。

语法

object.EnableGlobalEndTime [= 布尔值]

属性

EnableGlobalEndTime 属性语法包括以下部分:

组成部分

描述

对象

对象表达式,其值为“应用到”列表中的一个对象。

布尔值

是否启用了结束时间

设置

布尔值的设置如下:

描述

True

启用了结束时间。

False

未启用结束时间(默认值)。

备注

此属性的值必须设置为 True,然后才能设置 GlobalEndTime 属性的值。

 

应用到


您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。