指示在 GeneralDataSet 对象或 RealTimeSPCDataSet 对象中显示哪些图例项。
语法
object.DSLegendMask [= Long]
属性
DSLegendMask 属性语法有这些部分:
组成部分
|
描述
|
对象
|
对象表达式,其值为“应用到”列表中的一个对象。
|
长整型
|
代表要在数据集中显示的图例项的值:
DS_LEGEND_BITMASK_SOURCE_NAME (UINT32) – 0x00000001
DS_LEGEND_BITMASK_DESCRIPTION (UINT32) – 0x00000002
DS_LEGEND_BITMASK_CURRENT_VALUE (UINT32) – 0x00000004
DS_LEGEND_BITMASK_LOW_LIMIT (UINT32) – 0x00000008
DS_LEGEND_BITMASK_HIGH_LIMIT (UINT32) – 0x00000010
DS_LEGEND_BITMASK_AVG_OVER_RANGE (UINT32) – 0x00000020
DS_LEGEND_BITMASK_LOW_OVER_RANGE (UINT32) – 0x00000040
DS_LEGEND_BITMASK_HIGH_OVER_RANGE (UINT32) – 0x00000080
DS_LEGEND_BITMASK_QUALITY (UINT32) – 0x00000100
|
备注
DSLegendMask 为只读属性。
应用到