DeActivateWorkspaceUI 方法

确定某个窗体在配置环境中是否无模式。

语法

object.DeActivateWorkspaceUI bLeaveActiveDocActive

属性

DeActivateWorkspaceUI 方法语法包括以下组成部分:

组成部分

描述

对象

对象表达式,其值为“应用到”列表中的一个对象。

bLeaveActiveDocActive

布尔值。如果为 True,则可以在当前活动的文档中选择和移动对象。将禁用右键菜单和双击事件。此外,无法移动、关闭、最大化或最小化活动的文档。如果为 False,则无法在当前活动的文档中选择或移动对象。

备注

默认情况下,用户窗体是有模式的。要使窗体成为无模式,请在窗体初始化时进行以下调用(在窗体的 Activate 事件中):

Application.DeActivateWorkspaceUI True

 

必须在由工具栏脚本激活的窗体中执行这一调用。

 

示例

应用到

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。