CheckSecurityEnabled 方法

检查是否在本地节点上启用了iFIX安全。

语法

object.CheckSecurityEnabled(pbSecurityEnabled)

属性

CheckSecurityEnabled 方法语法有这些部分:

组成部分

描述

对象

对象表达式,其值为“应用到”列表中的一个对象。

pbEnabled

布尔值。如果启用了安全,返回True,否则返回False

返回值

此方法返回 HRESULT。如果 HRESULT 的值不是 S_OK,VBA 将生成错误。可以使用 On Error 语句来处理此错误。可以使用 Err 对象来找出有关错误的更多信息。

 

示例

应用到

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。