指定当报警状态的严重性提高时,Alarm Summary 对象是否要进行跟踪并激发 SeverityIncreased 事件。 CheckForSeverityIncrease 属性必须在运行模式下设置。此处输入的值不是持久性的。换言之,当从运行模式切换到编辑模式时,该值将改回到默认值 FALSE (0)。如果在编辑模式下输入 TRUE (1),然后进入运行模式,那么,该值将改回到 FALSE (0)。必须在运行模式下设置此值。 语法object.CheckForSeverityIncrease [= Boolean] 属性CheckForSeverityIncrease 属性语法包括以下组成部分:
Settings布尔值的设置如下:
备注最好是在画面的 Initialize 事件处理程序中设置此属性。
应用到 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |