如果在 FixUserPreferences.ini 文件中禁用名为“ZoomToFitFromCenter”的全局设置,请使用 BestFitWithCenter 覆盖画面上的全局设置。 语法object.BestFitWithCenter [= Boolean] 属性BestFitWithCenter 属性语法有这些部分:
设置布尔值的设置如下:
备注名为“ZoomToFitFromCenter”的全局设置可用于 FixUserPreferences.ini 文件。使用此全局设置可在应用 ZoomToFit 时禁用居中。(默认情况下,ZoomToFit 将画面居中。)将 ZoomToFitFromCenter=0 添加到 FixUserPreferences.ini 文件(位于 iFIX 安装的“LOCAL”文件夹)中的 [AppDesignPreferences],以在启用 ZoomToFit 时禁用居中。
应用到 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |