BackDropColor 属性

定义一组对象的背景颜色。

语法

object.BackDropColor [= Long]

属性

BackDropColor 属性语法包括以下组成部分:

组成部分

描述

对象

对象表达式,其值为“应用到”列表中的一个对象。

长型

用于设置组背景颜色的 COLORREF。

备注

组的背景和前景颜色属性将应用到组中包含的子级。组本身是一个形状,可以包含自身的矩形边界颜色和样式。默认情况下,此形状是透明的。启用 BackDropVisible 属性会激活组的 BackDrop 颜色属性。组的矩形边界填充颜色由 BackDropColorBackDropBackgroundColor 定义。BackDropColor 可当作 BackDrop 填充区域的前景颜色,因此用于实心样式,并作为阴影线式样的线条颜色。对于非纯色样式,BackDropBackgroundColor 是背景填充区域。

 

应用到

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。