Autofetch 属性

指定是否在运行时初始化时自动提取 EGU 下限和上限。

语法

object.Autofetch [= Boolean]

属性

Autofetch 属性语法包括以下组成部分:

组成部分

描述

对象

对象表达式,其值为“应用到”列表中的一个对象。

布尔值

是否自动提取 EGU 限制。

Settings

布尔值的设置如下:

描述

True

提取限制。

False

不提取限制。(Default)

备注

启用 Autofetch 属性会在运行时提取数据源的 EGU 限制。如果数据源的 EGU 限制发生更改,则此字段将允许动画或图表检测这一更改,并更新其内部输入范围限制。如果需要在运行时修改数据源,则此功能将十分有用。

 

应用到

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。