概述:实现电子签名

以下提供了在iFIX中实现电子签名应用的步骤的概述。

为了实现电子签名,必须操作下列任务:

  1. 保证所使用的计算机可以输入电子签名,而且保证作为SCADA节点所使用的计算机必须安装具有“电子签名”选项的硬件密钥。
  2. 建立适当的安全配置,包括:
    1. 启用安全,并创建用户帐户和组帐户。可以使用iFIX安全配置器,也可以使用安全同步器。请参阅配置安全使用安全同步器获得更多信息。
    2. 给这些用户和组指派适当的安全区域。
    3. 给这些用户和组指派适当的应用特性。对于电子签名有用的应用特性是:
      • 电子签名 - 操作 - 授权用户对操作进行执行和签名的能力。
      • 电子签名 - 校验 – 授权用户对其他用户所执行的操作进行校验的能力。
  3. 配置要求电子签名的标签。
  4. 配置报警ODBC服务和关系型数据库。如果希望提供过程的审计跟踪,则必须操作此项步骤。

相关信息

如何做...

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。