创建电子签名审计跟踪

在遵守21 CFR Part 11法规的系统中,审计跟踪是一个关键的组成部分,但在许多不同的应用程序中也是有用的。对于每个电子签名,电子签名审计跟踪包含一个由计算机生成的、带有时间标志的记录。每个记录都清楚地识别有关输入签名的人的所有相关信息,例如人名、输入签名的时间以及为什么输入签名等等。

iFIX在关系型数据库中存储电子签名审计跟踪。关系型数据库提供了一个开放的、安全的、可以查询的存储方案,使用所建立的方法可以生成报表、执行分析和检查。关系型数据库必须遵守ODBC,例如Microsoft的SQL Server或Oracle。

注意:在电子签名环境中不支持Microsoft Access,因为在保证拒绝非法入侵方面,它不够安全。

执行操作的人的用户名称和全部名称。

  • 校验操作的人的用户名称和全部名称。
  • 操作的描述。
  • 操作发生的时间。
  • 用户签名的iFIX节点的名称。
  • 当用户签名时,登录进入iFIX安全系统的人的用户名称和全部名称。
  • 由操作员或校验者输入的任意的注释。

此外,包括诸如iFIX标签名称和SCADA节点名称等字段。还可以配置最多可达4个的由用户定义的字段,从标签中可以读取这些字段,并与消息合成一体。

相关信息

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。