如果没有指定本地启动选项就试图退出SCU,SCU将会提示iFIX将不能完全配置节点。 如果没有指定本地启动选项就试图退出SCU,SCU将会提示iFIX将不能完全配置节点。 您可以通过选中“将 iFIX 作为服务运行”复选框来配置将 iFIX 作为服务运行。它是系统设置,会修改您的注册表。当您将 iFIX 作为服务运行时,您还可以选择“将服务启动设置为自动”选项,它会在您启动 Windows 时启动 iFIX。有关更多信息,请参阅入门指南中的将 iFIX 作为服务运行部分。 您也可以使用本地启动定义对话框,启用本地节点别名特性,并指定在 Microsoft Windows中是否希望iFIX作为服务运行。 本地启动定义对话框会显示如下内容: 本地节点名您可以指定唯一的一个本地节点名,在您的操作系统注册表中指定该名称。 合法的用户名最多允许8个字符。节点名可以包含数字,但是必须以字母开头。不能使用特殊字符。 本地逻辑名让您指定用于配置冗余的逻辑节点名称。 合法的用户名最多允许8个字符。节点名可以包含数字,但是必须以字母开头。不能使用特殊字符。 配置文件您可以指定一个您想用作默认值的本地SCU文件的完成路径和名称。您也可以单击浏览(...)按钮以访问“文件打开”对话框,搜索之前定义的SCU文件(*.SCU)。 浏览(...) 按钮让您可以进入“文件打开”对话框并搜索以前定义的SCU文件(*.SCU)。 本地节点别名让您可以启用本地节点别名功能。本地节点别名功能让您可以用占位符THISNODE替代标签名的节点部分,以便自动访问来自本地SCADA节点的信息。这是开发画面的理想办法,可在从它们自己的SCADA节点访问信息的多台计算机间共享使用。 重要:您必须以管理员组的用户登录才能选择或清除本地节点别名复选框。 将 iFIX 作为服务运行您可以配置在Microsoft Windows下,启动后iFIX作为服务运行。iFIX 继续作为服务运行供下一个登录用户使用。要停止此服务,请停止iFIX。 重要说明:您必须以管理员组中的用户身份登录才能选中或清除“将 iFIX 作为服务运行”复选框。此外,此复选框在iFIX正在运行时不可用。 将服务启动类型设置为“自动”您可以在Windows启动时自动启动iFIX。此选项仅在选中“将 iFIX 作为服务运行”复选框时可用。 重要说明:您必须以管理员组中的用户身份登录并选中“将 iFIX 作为服务运行”复选框,以便选中或清除“将服务启动类型设置为自动”复选框。当 iFIX 运行时,这两个复选框都不可用。
如何做... |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |