该对话框可以控制显示节点自启动后接收到的报警类型。默认情况下,显示节点结合收所有在显示节点启动之前出现的当前SCADA节点一览报告。
默认情况下,显示节点结合收所有在显示节点启动之前出现的当前SCADA节点一览报告。
启动队列配置对话框会显示如下内容:
让您通过选中“启用时间过滤”复选框并输入时间间隔来过滤“查看”节点接收到的报警。如此,在您指定的之间间隔内的所有以前报警外,“显示”节点还会接收自启动后的所有当前SCADA节点报警。
如此,在您指定的之间间隔内的所有以前报警外,“显示”节点还会接收自启动后的所有当前SCADA节点报警。
让您指定启动前的小时数,您想接收在此时间内的 SCADA 节点的报警。有效输入为 0 到 23。默认值为23。
注意:默认设置 23 小时 59 分钟显示在“查看”节点启动时间与前一日之间发生的所有 SCADA 节点报警。
报警过滤器 – 分钟计
让您指定启动前的分钟数,您想接收在此时间内的SCADA节点的报警。有效的输入是从0到59。默认值是59。
注意:默认设置 23 小时 59 分钟显示在“查看”节点启动时间与前一日之间发生的所有 SCADA 节点报警。
仅一览报警
让您只接收“监视”节点上的一览报警。]要在“显示”节点上显示一览和操作员报警,清除“仅一览报警”复选框。
注意:在使用报警启动队列时,如果取消选择了此复选框,每次建立了到SCADA节点的连接时,将显示所有报警目标上的重复报警(报警一览除外)。
如何做...