选项对话框

根据每个用户的需求,可使用启动配置文件管理器来禁用“iFIX 启动”对话框中显示的按钮或文本编辑字段。

应用中定义的启动配置文件将覆盖iFIX启动命令行参数

如果您想让在此应用程序中创建的配置文件覆盖从命令行启动 iFIX 时使用的配置文件,请选中此复选框。

为了能够覆盖,必须在启动配置文件管理器中定义用户,如果没有定义用户,则必须启用默认的配置文件。

注意:此覆盖只适用于 /n、/s 和 /l 命令行选项。

整个带启动选项的“iFIX 启动”对话框

如果 Windows 用户名的前 8 个字符不能用于生成有效的 iFIX 节点名,请输入默认的 iFIX 节点名前缀以便使用。

对于使用默认 iFIX 节点名的每个启动配置文件,默认节点名后还会添加从 1 开始的编号。例如,如果前缀为 NODE,则使用的默认 iFIX 节点名为:NODE1、NODE2、NODE3,依此类推。

如何做...

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。