启动配置文件是一组设置,这些设置将 Windows 用户名和指定的 iFIX 项目配置关联起来。iFIX 工程配置包括:
- 当启动 iFIX 时想要指定的 Windows 用户使用的 SCU 路径和文件名。
- 当用户启动 iFIX 时您想指定的节点名。
- 对用户是否能在 iFIX 启动时修改这些设置进行限制。
启动时,iFIX 会检查当前登录的 Windows 用户名,判断该用户是否具有启动配置文件管理器中所列的配置文件。如果确认具有配置文件,iFIX 将加载此配置文件。否则,如果默认配置文件被启用,则使用默认配置文件。如果不存在默认配置文件,则不加载配置文件。这种情况下,iFIX 装载在 SCU 应用程序(在 Windows 注册表中定义的 SCU 文件和节点名)的“本地启动定义”对话框中定义的节点和 SCU 文件,这对“iFIX 启动”对话框没有任何限制,除非在启动配置文件管理器的“默认启动配置文件”对话框中修改默认的“iFIX 启动”选项。
相关信息