使用PING

PING是一个TCP/IP协议的诊断程序,它有助于分辨网络硬件错误和不兼容的配置,通过检验和一个远程计算机的物理连接。在iFIX正确运行之前,PING必须成功运行。要运行PING,在命令行里输入下列命令:

PING SCU_nodename<Enter>

例如,测试从一个显示节点到本地的SCADA节点SCADA01的连接,输入下列命令:

PING SCADA01<Enter>

关于使用PING的更详细信息,请参阅TCP/IP手册。

 

相关信息

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。