了解远程访问服务

Microsoft的远程访问服务(RAS)提供了基于电话线的TCP/IP协议,此时调制解调器相当于网卡。网络上运行的 TCP/IP 应用程序可在串行连接中运行。iFIX 可使用 RAS 提供的 TCP/IP 接口在异步线路上与其他 iFIX 节点进行通信。

RAS客户端和服务器端软件都是Windows标准软件。通常,RAS客户端节点向RAS服务器节点拨入。RAS客户可以拨入并访问Windows 2000 RAS服务器上的网络资源。Windows软件允许同时连入多个RAS客户。

虽然RAS允许256个客户端可以同时拨入服务器中,但是RAS与iFIX一起使用的实际数量却很少。虽然RAS允许256个客户端可以同时拨入服务器中,但是RAS与iFIX一起使用的实际数量却很少。这是因为iFIX通信时需要额外的资源。每个并发的连接要求服务器上有单独的调制解调器。

在将RAS加入到产品环境之前,强烈推荐使用多个连接进行配置测试。

  • 有效的报警一览对象。
  • 数据和报警在一对调制解调器间是有效的。
  • 访问报警启动队列是有效的。
  • 通过RAS使用Microsoft网络进行文件传输是有效的。
  • 多个远程节点同时拨入一个服务器。

将RAS并入iFIX网络中时,参考以下指导:

  • 只使用最低速率为9600波特的调制解调器。检查RAS连接建立时调制解调器是以高速率连接。速率越高,性能越好。
  • 用RAS客户端和服务器上的端口状态解决连接问题和监视正在进行的通信。关于使用端口状态来解决通信问题的更多信息请参阅RAS文档。
  • 当RAS客户端上浏览以访问一个远程SCADA服务器时,通过把SCADA服务器的PDB路径下节点名.TAG文件复制到显示客户端的PDB路径下,可以提高系统性能。

 

相关信息

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。