启动错误码

如果在启动过程中发生网络问题,就会出现下表所列出的错误码和信息。

启动错误信息 

错误代码

错误消息

描述

1613

本地节点名称表中相冲突。

iFIX在启动备份前没有正常关闭。重启电脑和iFIX。

1622

远程节点中使用该名称。

所指派的节点名称当前正在被另一个节点使用。重新命名纠正该错误冲突。

8501


8502

网络子系统未准备好。

TCPTASK:初始化网络子系统失败。

TCP/IP的不正确安装或丢失。试图运行iFIX之前使用PING或TCPTASK来校验TCP/IP的设置。

8503

Windows的API插槽不匹配

在试图初始化Winsock TCP/IP接口时,TCPTASK检测到Winsock版本低于1.1。

 

另请参见

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。