从命令行运行 iFIX

可以用Launch.exe从命令行中运行iFIX。Launch.exe位于iFix的根目录下。下表列出了 Launch.exe程序中可用的命令行选项。

启动命令行选项

选项

描述

/s SCU文件

如果有改变SCU的权限,则可以让iFIX以指定的SCU文件启动。命令行中的这个选项将使启动对话框将不出现,除非/g选项也出现在命令行中。

如果SCU文件路径有空格, 应该使用双引号括住路径。例如:

启动 /NSCUName /S"e:\Program Files (x86)\GE\iFIX\LOCAL\SCUName.SCU"  

/n 节点名

如果有改变节点名的权限,则可以让iFix以指定的节点名启动。命令行中的这个选项将使启动对话框将不出现,除非/g选项也出现在命令行中。

/r

如果具有权限的话重新启动iFIX。如果iFIX启动对话框出现,单击“启动iFix”继续。果命令行中有其他的选项使启动对话框不出现,则iFix自动重起。

/l 逻辑节点名

用指定的逻辑节点名启动iFIX。

/e

关闭当前运行的 iFIX 应用程序(如果用户有权限执行此操作)。iFIX 不会显示“iFIX 启动”对话框,也不会尝试重新启动 iFIX。所有的其他命令行选项将被忽略。

注意:防止用户以/e命令行关闭iFIX的唯一方法是在该用户的启动配置文件中清除“允许用户运行演示程序”复选框,(或者,如果该用户没有被定义,在“启动配置文件管理器”中默认的配置文件中设置该选项)。

/t

以演示模式启动iFIX。

/g

如果具有相应权限,总是显示iFIX启动对话框。这个选项覆盖了iFix启动对话框中的“不再显示此对话框”的复选框设置。

/w 秒数

指定iFix等待终端服务器会话启动的时间。如果终端服务器会话未启动,则连接超时。

/x

启动DBASRV.exe 程序。

/D

强制 iFIX 在演示模式下运行。

演示系统快捷方式在快捷方式中包含 /D。如果删除 /D,则演示系统将使用许可运行。请注意,您需要为演示系统安装相应的许可才能利用全部功能。

注意:在“启动配置文件管理器”中选中覆盖iFix启动命令行参数的复选框 ( 选项对话框 在应用中定义的启动配置选项覆盖iFix启动时的命令参数选项) 仅仅适用于命令行的 /n, /s, 和 /l 选项。此外,为了能够覆盖, 用户必须在启动配置文件管理器中进行了定义,或没有定义但是默认的启动配置文件必须有效。关于启动配置文件管理器的更多信息,请参阅本手册的使用启动配置文件管理器章节

 

相关信息

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。