可在 Windows 下以服务方式运行 iFIX。当它启用时,该选项允许关闭前台任务和注销Windows,但不关闭iFIX的核心任务如网络、SAC处理、报警和I/O驱动程序控制。这为您的过程提供了更高级别的安全性,因为操作员可以在交接班前后登录和注销,而不会影响过程。 要配置 iFIX 作为服务运行,请关闭 iFIX,以管理员身份登录,然后在 SCU 的“本地启动定义”对话框中选中“作为服务运行”复选框。记住如果iFIX正在运行,该复选框无效。您还可以启用“将服务类型启动设置为自动”选项,以便在 Windows 启动时 iFIX 自动启动。 当配置好以服务方式运行iFIX后,在任务配置对话框中配置的应用也作为服务启动。 有关将 iFIX 作为服务运行的更多信息,请参阅《使用入门》指南中的将 iFIX 作为服务运行和 Windows 和安全主题。这些主题列出了在将 iFIX 作为服务运行时应注意或考虑的其他重要事项。 相关信息 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |