确定会话计时器值

为应用选择正确的会话超时值是很重要的。即使远程节点正在运行,若值太小可能会导致会话丢失。值太大可能会导致会话延时的问题报告。在考虑使用什么计时器值时,当会话丢失时需要注意 iFIX工作台上会出现提示直到超时结束。在产品设备中,该延时不能给操作员以足够的时间来应付紧急情况。

对于大部分的应用,默认的会话超时值是足够的。如果要修改该值来纠正瞬时的会话丢失,使用这部分将为应用确定正确的值。

iFIX为全部会话都将使用同样的会话超时值。在iFIX的网络中改变会话计时器将会影响每个节点的会话。要改变会话计时器,必须每个iFIX节都要改变。

在SCU中,也能为每个远程节点定义远程节点连接计时器。该连接计时器除了会影响与特殊的远程节点通讯外,它与会话计时器是一样的。特别是,当从不同的网络中连接一个远程节点时,连接计时器将会代替大系统的会话计时器。如果要改变这些计时器,确保连接双方计算机时使用同样的计时器。

在本节开始已说明了通过配置会话计时器如何解决问题的描述。如果决定改变该值,建议把发送和接收值都增加为10秒并检查问题是否解决。如果问题依旧,重复上述过程直到问题解决。

 

参阅

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。