通过自定义配置修改每个报警服务的一些设置。每个报警服务都包含各自的配置对话框,并可以修改它。您也可以从配置对话框中访问报警区域对话框。 请参阅 实现报警和消息 手册详细的对话框为每个服务工作。 配置报警区域配置报警区域对话框将控制哪些报警和应用消息能接收。在配置对话框上通过单击区域按钮,能访问已配置的任务对话框。 注意:也能执行高级报警区域配置功能。指的是 先进警告设置 更多细节. 请参阅实现报警和消息 手册获取报警区域的更多信息. 下面部分简要的描述了配置报警区域时如何使用配置报警区域对话框。 如何使用配置报警区域对话框SCU允许您从以下几个位置中来访问配置报警区域对话框: 报警服务. 在“报警配置”对话框中双击一个报警服务,然后单击“区域”。出现一个启用特殊服务的已配置报警“区域”对话框。 公共报警区域。在“报警配置”对话框中,单击“高级”,然后单击“常用区域”。出现一个为公共区域的已配置报警区域对话框。需要注意的是使用公共区域用于所有服务选项按钮是不可用的,因为您已经选择了已设置的公共区域。 应用程序消息。在“报警配置”对话框中单击“高级”,然后对您要路由至指定报警区域的消息单击“操作员消息”或“配方消息”。可以配置15个报警区域。 对话框的有些字段可用来配置报警区域。下面的图例将显示如何通过配置报警区域D和E来接收操作员消息。 配置报警区域D和E来接收操作员消息:
格式消息您能为报警或事件消息定义长度、字符类型和列顺序。要实现它,在已配置任务对话框上单击“格式”并在消息格式配置对话框中输入适当的格式选项。该对话框将为块的信息显示列内容和布局一栏。 要使用公共区域用于所有网络报警和消息,单击“使用公共区域”并在“高级报警配置”对话框中来配置公共消息。更多信息请参阅高级报警配置部分。 选择端口为每台打印机服务,您能通过串口(COM)1或2连接打印机,或通过并口(LPT) 1或2,或USB口连接打印机。 命名打印机打印机的描述区域将显示符合打印机的端口。要使用一个比普通标题更好的名称,如报警打印机1,在打印机名称文本框中您能修改打印机任务名称。 删除报警通过使用报警一览服务您能自动或手动来删除报警。也可以通过选择自动或手动选项按钮在报警删除区域中来选择报警删除的方法。 启用启动队列配置使用启动队列配置对话框,您能配置SCADA服务器来发送所有的报警,这些报警是在浏览客户端启动iFIX之前所产生的。当客户端启动时,SCADA服务将把这些报警发送到客户端。通过启用启动队列配置,双击报警启动队列服务。通过启用启动队列配置,双击报警启动队列服务。 注意:您必须作为SCADA服务器来配置并启用网络报警服务,为了是启用启动队列服务。 默认状态下, 只有报警一览复选框是被选择的,以便报警启动队列服务只发送当前报警。如果您想接收附加的报警和消息,单击复选框禁止该功能。 注意:通过禁止报警一览选项,您可以在一些报警目标文件中接收相同的报警。如果从本地SCADA服务中配置客户端来接收报警,您也可以通过增加网络带宽来实现。 您也能按照一个指定时间来过滤报警。要实现它,在相应的过滤报警优先级一栏中选择启用时间过滤复选框并输入小时和分钟。 启用报警ODBC服务另一种有效的服务是启用SCU中的报警ODBC。该服务将报警和消息发送到ODBC关系型数据库中。一旦关系型数据库接收并储存数据后,通过数据库查询就能很容易的得到想要的信息。 有关报警ODBC服务的更多信息,请在执行报警和消息指南中查阅配置报警ODBC服务 部分。
相关信息如何做... |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |