iFIX 允许使用 SCU 中的任务配置来控制 SAC 的启动状态。 自动启动SAC启用 SCADA 功能时,SCU 的“任务配置”对话框的启动列表中就包含有 WSACTASK.EXE。这样将自动启动 SAC。 如果在开发时禁用了 SAC,则必须再启用它。也能通过输入特殊的命令行参数来修改 SAC 的工作方式。下面的命令行参数是可利用的:
您可以使用W参数来指定一个n秒的延迟,其中n可以为1到300秒。例如,参数 W30 会让 SAC 在 SCADA 故障切换后抑制 NODATA 和 COMM 报警 30 秒。 如果 n 超出了可接受的范围,则该参数会被忽略,并且在 SCADA 故障切换后会照常处理 NODATA 和 COMM 报警。 重要说明:SAC 参数不能使用斜杠 (/) 或破折号 (-) 分隔符。请使用空格来输入可选的 SAC 参数。例如:S D30
参阅如何做... |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |