可使用 Windows 网络控制面板对 TCP/IP 进行配置。微软建议使用网络控制面板执行所有网络配置任务,而不是手动编辑注册表。
配置 TCP/IP 的步骤:
- 在“控制面板”中,打开“网络和共享中心”。
- 在左边“任务”列表中,单击“更改适配器”设置。
- 右键单击要使用的网络连接并选择“属性”。出现网络连接“属性”对话框。出现“本地连接属性”对话框。
- 在“网络连接”选项卡上,验证 TCP/IP 的所有组件均已安装:网络协议版本 4 和网络适配器硬件需要的网络适配器驱动程序。
- 如果漏掉某些组件,请参阅 Windows 文档获取相关信息。
- 另外,检查 HOST 文件,并删除 IPV6 条目(如果存在)。主文件位于 C:\Windows\System32\drivers\etc 下。IPV6 地址列在该主文件中,如:
# ::1 localhost
相关信息