配置驱动器

iFIX 提供了至少两个 I/O 驱动程序用于提供过程硬件与 iFIX 之间的通信。在 SCADA 服务器能够与过程硬件进行通信之前,您需要定义和配置至少一个 I/O 驱动程序。iFIX 启动期间可载入最多八个 I/O 驱动程序。

配置驱动器的第一步就是告诉iFIX要用哪一个驱动器。

设置驱动程序

配置驱动器的第一步就是告诉iFIX要用哪一个驱动器。在这种情况下必须先配置接口卡来使用驱动器。

注意:并不是所有的驱动器都要接口卡,因此设定一栏可能变灰。参考驱动器指南中有关配置此卡的说明。

配置I/O驱动程序

配置I/O驱动程序

注意:并不是所有的驱动都有一个配置程序,因此配置一栏可能变灰。配置程序根据所配置的驱动器类型而变化。

 

相关信息

如何做...

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。