“编辑启动配置文件”对话框

“编辑启动配置文件”对话框显示以下项目:

iFIX 节点名

输入您想要使之与此用户相关联的 iFIX 节点名。此名称最多允许 8 个字符。

SCU 文件

输入想让指定 Windows 用户在启动 iFIX 时使用的 SCU 文件的位置和名称。或者,单击浏览(…)按钮来查找文件。

iFIX 启动选项

描述

允许用户运行演示系统

如果想让指定的 Windows 用户运行 iFIX 示例系统,请选中该复选框。如果您不想让特定的用户使用演示系统,则取消选择此选项。

默认情况下,该复选框处于选中状态。

注意:自 iFIX 5.8 起,不再随 iFIX 提供演示系统。注意,演示系统在 iFIX 5.8 以及更高版本中不受支持。

允许用户修改节点名和 SCU

选中该复选框可让指定的 Windows 用户从“iFIX 启动”对话框编辑 SCU 或节点名。如果您想在用户启动iFIX时使这些字段不可用,请取消选择此选项。

默认情况下,该复选框处于选中状态。

如何...

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。