“增强型图表自定义”对话框的“常规”选项卡显示以下项目:
主标题
允许您输入图表的主标题。
副标题
允许您输入图表的副标题。
对象名称
允许您输入图表的对象名称。此名称将在系统树中显示。名称必须唯一并且受限于标准对象命名规则。
描述
允许您添加图表的描述,即所有对象类型共享的标准对象描述。
可高亮显示
允许您在运行时高亮显示图表以便可进行修改。
可选择
可以在运行时选择图表。默认情况下,此选项已选定。
可修改
可以在运行时修改图表。
可扩展
将光标悬停在该区域,运行时可在图表的右上方显示“扩展”或“收缩”按钮。“扩展”按钮使图表全屏显示;“收缩”按钮使图表重置到初始尺寸和位置。使用热键“E”和“C”(区分大小写)也可扩展或缩放图表(如有焦点)。
可扩展和收缩缩略图模式的增强型图表。缩略图模式可以在“图表样式”选项卡上启用。扩展后,将不以缩略图优化模式显示图表,但显示用户配置的图例设置。缩小后,将恢复到缩略图设置。
缩放
项
|
描述
|
水平
|
允许您在运行时沿图表的水平轴缩放图表。
|
垂直
|
允许您在运行时沿图表的垂直轴缩放图表。
|
两者
|
允许您在运行时沿图表的水平轴和垂直轴缩放图表。
|
外观
项
|
描述
|
图表更新率
|
允许您指定运行时图表更新数据图的频率。用于实时数据时,最快的更新率为 0.1 秒,最慢为 1800 秒。用于历史数据时,最快的更新率为 5 秒,最慢为 1800 秒。
直方图和 SPC 图表不使用此值。它们以其数据源的频率更新。
对于 XY 图表,此指定的频率适用于实时和历史数据源。
请注意:如果您选择在 XY 或折线/多线图表上使用实时数据源,您必须意识到,当在运行模式下查看时,将不会绘制首批数据点直至经过“图表更新率”字段内指定的时间。因此,在运行模式下打开图表与绘制数据存在时滞;首个数据点将不会立刻显示。之间这也适用于标签组替换。
|
历史更新率
|
让您指定历史图表更新的速率。默认速度 0 则禁止自动更新图表。格式为 hh:mm:ss。最快的更新率为五秒,最慢为 1800 秒(即三十分钟)。
注意:此字段不适用于 XY 图表。
|
点数
|
允许您指定图表中的点数。限制图表每个数据源的数据显示不超过指定的数目。
注意:
- 您不能指定 SPC 图表或直方图图表的点数。
- 如果图表为折线图或多线图表,并且图表同时包括图形和表格,请勿选择点数为 2。这样做将导致图形消失。
- 如果点数设置过高,则沙漏将一直闪烁。在大多数情况下,默认值 500 足以容纳所需的数据点同时足以避免上述情况。
- 对于 XY 图表,使用历史数据源,“点数”字段的值将自动调整至与您输入的、将产生等距数据的值最相近的值(基于配置的持续时间和 自动计算的时间间隔)。
|
显示时间光标
|
您可配置运行时将时间光标显示为工具提示还是表格。
升级画面中显示时间光标的图表将被配置为表格。默认情况下,新画面中的新图表显示为工具提示。
在运行模式下,如果时间光标被配置为工具提示,单击绘制区域冻结单击处的时间光标;再次单击将取消冻结。
重要提示:要使用“显示时间光标”选项必须同时启用“可选择”复选框。
|
显示悬停工具提示
|
显示鼠标悬停所在数据点的工具提示。
重要提示:要使用“显示悬停工具提示”选项必须同时启用“可选择”复选框。
|
显示毫秒
|
在图表中的时间轴和时间光标中显示毫秒,同时在(间隔)时间字段中显示毫秒。
注意:此字段不适用于 XY 图表。
|
启用高级图形
|
通过允许使用位图/渐变样式、投影、3D 效果、各种绘图样式线条和改善的字体外观,可以提高图表的视觉质量。禁用此选项可从字体和图形中删除平滑(图形保真),以及禁用透明度(Alpha 混合)并删除位图和渐变功能。
重要提示:启用高级图形可能会影响图表绘制效果。
|
启用快速配置
|
无需在运行模式下显示配置对话框或右击菜单,即可更改图表属性。可在运行模式下修改的快速配置图表属性包括:
- Y 轴样式 – 将鼠标悬停于图表的左上角以显示多个、堆叠或单个按钮,这些按钮可用于以指定格式显示图表的 Y 轴。
- Y 轴始终可见
– 单击“数据源图例”区域的最右列可在“是”与“否”之间切换,从而为每个数据源设置“Y 轴始终可见”属性。
- 绘制可见 – 单击“数据源图例”区域的倒数第二列可在“是”与“否”之间切换,从而为每个数据源设置“绘制可见”属性。
请注意:该属性只适用于折线和 XY 图表。
|
持续时间
重要提示:这些字段不适用于 XY 图表绘制实时数据。
注意:请注意,增强型多线图表上的 X 轴标签是根据图表尺寸、指定的最大标签数、图表字体大小和样式以及时间格式(是否以毫秒显示)自动计算。由于这种自动计算,X 轴上的第一个标签可能不表示图表数据的开始时间。同样,最后一个标签可能不表示图表数据的结束时间(尤其是在缩放时)。即使开始和结束标签可能不正确,但持续时间也是您指定的时间。
项
|
描述
|
天数
|
允许您输入显示持续时间的天数。此字段可与下面的字段配合使用。
显示持续时间可确定在 x 轴上显示多少数据。最小的时间跨度是1秒,最大是 365 天 23 小时 59 分 59 秒。持续时间适用于所有图表数据源。
|
时间
|
允许您输入显示持续时间的小时数、分钟数和秒数。此字段可与前面的字段配合使用。
|
导出
单击以访问“导出”对话框。
快照
单击即可获得图表的最大化静态快照(以全屏大小显示)。
如何做...