画面在“运行模式”和在“编辑模式”中的显示有可能不一样,特别是当“运行模式”中的工作台不是全屏显示时。创建画面之前,使用以下提示在编辑模式和运行模式中调整画面的外观。
- 如果将在“运行”模式下全屏显示工作台,请使经典视图中“配置”模式下的工作台最大化,方法是从“工作台”菜单中选择“全屏”。要最大化 Ribbon 视图中“配置”模式下的工作台,请单击“主页”选项卡上“工作台”组中的“全屏”。
- 浮动或隐藏工具栏。要修改工具栏的设置,请在经典视图中,从“工作台”菜单选择“工具栏”选项。在 Ribbon 视图中,单击“主页”选项卡上“工作台”组中的“设置”,然后单击“工具栏”。
- 浮动或隐藏系统树。要切换系统树的显示,请在经典视图中,从“工作台”菜单中选择“系统树”。在 Ribbon 视图中,单击“主页”选项卡上“工作台”组中的“显示/隐藏”,然后单击“系统树”。
- 设置“窗口”任务栏,使其显示与 iFIX 在运行环境中时的显示相同。要切换窗口任务栏的显示,在任务栏上单击鼠标右键并选择“属性”。
提示:对于菜单栏视图,要确保访问任务栏,请在设置切换属性后,最小化然后再最大化工作台。
- 设置状态栏,使其与 iFIX 在运行环境中时的显示相同。要切换状态栏的显示,请在经典视图下,从“工作台”菜单中选择“状态栏”。在 Ribbon 视图中,单击“主页”选项卡上“工作台”组中的“显示/隐藏”,然后单击“状态栏”。
- 选择“适屏缩放”以隐藏滚动条和查看用增强型坐标系统创建或升级到增强型坐标系统的整个画面图形。
- 用增强型坐标系统创建新画面时,请考虑以下建议:
- 开发画面的屏幕分辨率等于用于查看画面的屏幕分辨率。
- 当目标设备上有多个显示分辨率时,建议采用显示这些画面所用的最小分辨率来开发画面。
- 移动设备需要您开发专为移动显示器而设计的单独画面。
如果您将“运行时环境保护”设置为禁用标题栏或菜单栏,则您将无法将配置模式设置为与运行模式中的显示相同。为了设置运行时保护,请访问“用户首选项”对话框中的“环境保护首选项”选项卡。
在运行模式中打开现有画面时,画面将调整为当前启用的工作台运行时环境保护首选项和设置。
相关信息
如何做...