视窗

视 窗 是逻辑坐标系统文档的映射系统。与文档相似,视窗读取画面的逻辑坐标以确定其大小,然后将逻辑坐标映射到窗口。

注意:此选项不适用于使用增强型坐标系统的画面。

警告:如果调整画面的大小,然后修改视图的长或宽,画面的逻辑坐标系将被重新定义。如果发生这种情况,调整大小或自动缩放时,画面中的对象看上去可能是 偏斜的。如果使用自定义脚本来操纵这些属性,则这些脚本在升级到增强型坐标系统后作废。为了避免这一问题,建议您:

  • 一旦已使用 逻辑坐标系统 调整画面大小,请勿修改视窗的高度或宽度。
  • 将画面升级为增强型坐标系统。

逻辑坐标系统示例

例如,当使用宽度为 100 个逻辑单位(或 postscript 点)、高度为 75 个逻辑单位(或 postscript 点)的画面时,坐标为 0,0 的逻辑比等于画面左上角的逻辑比。如下图所示。

逻辑坐标系统

把 视窗 看作相机的镜头。例如,如果您的画面中有一个圆和一个矩形,并且您定义 视窗 以如下画面所示的方式开始:

 

然后画面将按如下图所示显示:

 

 

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。