斜线填充特性可以展示真实世界的三维视图,如罐和管道等。渐变填充也可用于画面本身。斜线填充由渐变颜色、渐变类型、渐变色的混和百分比以及渐变色的斜线角度组成。应用渐淡色的更多信息,请参见 设置画面背景和渐变色 以及使用颜色. 像其他填充类型一样,可以动画图形的渐变效果,如旋转、比例缩放、填充以及图形转换等,但不能在您的画面中动画渐变效果。 设置填充类型为斜线填充后,可以右键单击某个对象来应用个体的斜线填充属性; 也可以用斜线预览对话框来同时应用多个对象的斜线属性。对象的斜线预览对话框包含了一些所需的工具,来预览并应用斜线填充属性。 所选对象的类型决定了可用的属性。例如:管道对象具有不同的斜线预览对话框 ,可以设置管道对象的特殊属性,以及斜线填充属性。对于其它形状,仅可用渐变填充属性。 单击“前景色”或者“渐变色”按钮,打开“选择颜色”对话框,可以选择应用于对象或者管道的颜色。有关为对象选择颜色的更多信息,请参阅使用颜色对话框。 如果从对象的“颜色”弹出式菜单中选择了“渐变色”,会出现“选择眼见变色”对话框的“斜线”预览页签。此对话框中的域允许应用对象的斜线填充属性。只有选择单个对象时这些域才可用。如果选择了多个对象,只能从“选择颜色”对话框中选择一种颜色。 ![]() 当从对象的“颜色”弹出式菜单中选择“渐变”时,会出现“选择渐变颜色”对话框的“斜线”预览页签。此对话框中的域允许应用管道对象的管道和斜线填充属性。 ![]() 这些对话框提供了一个集中的地方来应用斜线填充属性,而不必使用右键弹出式菜单来进行个体的更改。但是,不能对多个其他对象更改斜线填充属性。 关于更改多个管道对象的更多信息,请参阅修改管道特征。 下面章节描述了应用于对象的不同的斜线填充特性。 渐淡类型“渐变类型”混合前景色和背景色的渐变色,使得对象具有三维视图。可以将下列渐变类型应用到对象和画面中:
![]() ![]()
![]() ![]()
使用斜线填充时,可以更改颜色混合的方式来达到不同的效果。使用斜线填充时,可以更改颜色混合的方式来达到不同的效果。混合百分比是应用到渐变类型的渐变色数量。百分比越高,渐变颜色可见性越高。20%混合 ![]() ![]() ![]()
斜线角度斜线绘制的角度(度)。斜线角度斜线绘制的角度(度)。默认的斜线角度为0°,总是在对象的右侧。可以使用斜线角度滑块来应用一个精确的角度。 ![]() ![]() ![]()
![]() ![]()
另请参见如何做... |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |