优化画面性能

iFIX提供了一个易于使用、面向优化画面性能的画面开发工具。因为是事件驱动系统,不是必要时,iFIX不会分配内存及使用处理器速度。当事件发生时,系统只访问CPU。使得iFIX的绘图环境更加有效。可以在几秒钟内绘制一个图形并将其连接到当前的I/O中。利用前面章节中的设计提示,可以在开发及执行过程中节约更多的时间。

另外,也应遵循其他iFIX软件的外部条件,使iFIX运行更有效率,满足具体应用的要求。

最容易优化画面性能的方式是更快地打开画面和更新画面。两者的共同点是:

处理器速度 – 计算机的处理器速度越快,软件操作的速度越快。

RAM –为了避免磁盘频繁交换,计算机必须有足够的内存运行所有的应用、数据库及缓存画面。如果计算机的内存不够,Windows将应用转存到磁盘中。

为优化iFIX显示画面的速度,iFIX提供预处理功能,该功能将在预处理画面中进行解释。根据过程条件的变化,按以下步骤优化画面更新的速度:

  • 使用带有本地总线视频的计算机。
  • 如果必要,更新更快的显示卡。
  • 避免闪烁报警。关于更多的信息,请参阅闪烁报警
  • 在数据库中使基于例外处理。
  • 修改刷新速率 有关更多信息,请参阅《设置环境》手册中的提高刷新率一节。

相关信息

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。