排列对象

为了创建或维护整齐的画面,可以将对象按网格排列或进行彼此相关的排列。对象与网格线对齐

重要:也可以使用“工具栏”或“工具箱”中的“排列”按钮,将两个或多个对象进行相关排列。

每个画面都有不可见的网格,可以准确地排列对象。启用“快速对准网格”功能,可以很轻松的排列对象,将对象快速放置到最近的网格点。如果此功能被禁止,可以通过显示网格并用鼠标移动对象以对齐对象,或通过选择要对齐到网格点的对象并在经典视图中,从“格式”菜单选择“将对象对准网格”。显示网格时,在画面的背景上显示等距点的矩阵。

显示网格时,在画面的背景上显示等距点的矩阵。“网格设置”对话框允许迅速设置网格选项。

“网格设置”对话框允许迅速设置网格选项。启用“快速对准网格”功能,选择显示网格,并使用对话框定义网格间距。在经典视图中,也可以从“格式”菜单选择“对齐网格”,而不使用“网格设置”对话框。在 Ribbon 视图中,可从“格式”选项卡上“调整”组中的“网格”列表,通过单击“对齐网格”以启用“对齐网格”功能。启用后,无论是否显示网格,快速对准网格功能都将运行。在“用户首选项”的“画面自定义”标签页中设置默认的“启用网格”和“快速对准网格”。

启用后,无论是否显示网格,快速对准网格功能都将运行。在“用户首选项”的“画面自定义”标签页中设置默认的“启用网格”和“快速对准网格”。

在“用户首选项”的“画面自定义”标签页中设置默认的“启用网格”和“快速对准网格”。

注意:快速对准网格不能通过键盘移动对象。左下角的框显示了当对象被移至那个位置时的轮廓。

下图显示了通过“显示网格”和启用“快速对准网格”来移动对象。左下角的框显示了当对象被移至那个位置时的轮廓。对象之间的排列

重要:也可以使用“工具栏”或“工具箱”中的“排列”按钮,将两个或多个对象进行相关排列。

使用这些按钮时,可以以顶端、底部、中心垂直对齐,或以左部、右部或中心水平对齐排列对象,如下图所示:

重要:也可以使用“工具栏”或“工具箱”中的“排列”按钮将两个或多个对象进行相关排列。使用这些按钮时,可以以顶端、底部、中心垂直对齐,或以左部、右部或中心水平对齐排列对象,如下图所示: 在 Ribbon 视图中,还可以使用“格式”选项卡上“调整”组中的“对齐”列表以对齐对象。

对象之间的排列

调整对象间的水平或垂直间距

另一种排列对象的方法是间隔对象。

在经典视图中,可以使用“工具”工具栏上的“垂直均匀间距”和“水平均匀间距”按钮,将两个或更多对象垂直或水平均匀间距。

在 Ribbon 视图中,可从“格式”选项卡上“调整”组中的“间距”列表访问这些选项。

另一种排列对象的方法是间隔对象。在经典视图中,可以使用“工具”工具栏上的“垂直均匀间距”和“水平均匀间距”按钮,将两个或更多对象垂直或水平均匀间距。在 Ribbon 视图中,可从“格式”选项卡上“调整”组中的“间距”列表访问这些选项。两种方法都会在每个对象间生成一个平均间距,不同的是水平间距是横向的,垂直间距是竖向的。如下图所示:

水平间距

定位和缩放对象

为了创建或维护整齐的画面,可以将对象按网格排列或进行彼此相关的排列。

另一种在画面中排列对象的方法是定位。定位就是将对象放置到选定的位置,以相对或绝对排列以及水平或垂直轴为基础。在“经典”视图中,可以使用位于专家工具栏上的“位置专家”;或在 Ribbon 视图中,从“工具”选项卡的“动画”组中单击“动画”,从而确定对象的位置。如果启用了“工具箱”,单击“工具箱”中的按钮。单击“专家”的“帮助”按钮,可获得关于此专家的帮助。

另外,还可以缩放对象。缩放实际上是依据所定义的值改变对象的高和宽来改变对象的尺寸。要缩放对象,请使用位于专家工具栏或“工具箱”(如果已启用)上的“比例专家”,或在 Ribbon 视图中,从“工具”选项卡的“动画”组中单击“动画”。单击“专家”的“帮助”按钮,可获得关于此专家的帮助。

如何做...

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。