多命令脚本向导

“多命令脚本向导”能够让您使用一个或多个“命令专家”创建可被此类任一事件触发的一系列命令:画面中鼠标单击对象,基于时间或基于事件的调度程序输入,或者键宏等。

您打开向导并选择命令时,与命令相关的“专家”就会显示。在专家中进行的选择自动创建VBA脚本,在触发事件发生时运行。每次在向导中添加命令时,相应的专家将出现,以便向队列中之前命令创建的脚本添加专家的VBA脚本。

您可以使用向导删除或者重新排列序列中的命令。执行这项操作时,与受影响的命令有关的VBA脚本将自动删除或重新排序,以反映向导中显示的新队列。

使用多命令脚本向导:

  1. 在键宏编辑器、调度程序或基本动画对话框中,访问多命令脚本向导。
  2. 从选择附加行动列表中选择一项,或单击附加行动按钮,添加当前选定的命令,从而添加一项或多项命令。
  3. 可以选择并单击上下箭头按钮,将命令移动到队列中不同的位置。
  4. 可以选择并单击删除按钮,从队列中删除命令,或单击删除全部行动按钮,删除全部命令。
  5. 可以单击修改选定行动按钮,修改命令。当出现相关命令的专家时,对专家的设置进行变更,然后单击“确定”。

注意:

  • 虽然多命令脚本向导的用途是为了实现VBA命令脚本编写过程的完全自动化,但您仍可使用VB编辑器手动编辑由向导生成的脚本。您可在脚本编辑工具标题行之前的任何位置、或直接在“WizardEnd”与“Wizard[x]=”语句之间添加或编辑VBA脚本(***** 脚本编辑工具*****)。不要在向导生成的脚本内编辑任何注释区域。如果多命令脚本向导检测到未正确自定义的VBA脚本,可能会遇到错误。
  • 多命令脚本向导不检查命令串以确保命令的逻辑顺序。

相关信息

如何做...

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。