颜色标签 - 高级动画对话框

高级动画对话框的颜色标签显示下列项:

属性

提供选项,让您选择想要动画的属性。如需获得每项属性的简要描述,请阅读对话框右侧的属性描述。

动画

选择此复选框,打开可见属性的动态设置。选定时,属性动态设置区域直接在属性区下方出现。

属性动态设置

数据源

让您为此对象输入数据源或表达式。

数据源指对信息源的引用,如 iFIX 标签名和历史文件,或其他兼容 OPC 的数据服务器。数据源也可以由 iFIX 对象(如图形、图表和变量)或第三方 OLE 控件构成。

表达式指与一个或多个运算符相连接的常量、数据源或常量和数据源的组合。使用“浏览(...)”按钮打开“表达式编辑器”对话框。使用“快速修改”按钮直接修改数据库块,且无需启动数据库管理器。

动画属性选项卡

“动画属性”选项卡包含以下各项:

描述

数据转换

让您选择数据转换类型,以应用到来自于“数据源”一栏中列出的源的数据。数据转换定义应如何处理或格式化传入数据,以便您的对象根据指派给它们的属性开展行为。能够应用如下所示的数据转换:

  • 范围 – 使用动画对象的值范围。
  • – 试图将来自数据源的输入值与查找表中的条目进行匹配。如果发生匹配,则更改选定的属性以匹配输出值。
  • 格式 – 为文本数据格式化提供多个选项。
  • 对象 –处理从数据源收到、完全匹配值的数据。Proficy Historian 中的数据不支持此选项。

注意:如果将“数据转换”选项从“表”改为“范围”、“格式”或“对象”,对话框的下半部分相应变化。

输出错误模式

让您配置在出现错误时动画的行为方式。根据数据转换类型,输出错误模式可以是下列任何模式:

  • 使用当前输出– 显示错误发生时的确切数据。
  • 使用错误表 -显示匹配当前错误的错误消息,根据用户首选项对话框动画数据错误默认值标签中的错误定义。
  • 使用最小值 -显示错误发生时数据源有效的最小值。
  • 使用最大值 -显示错误发生时数据源有效的最大值。

完全匹配

指定输入数据必须完全匹配查找表中已配置的输入值,以便将数据格式化为对应输出值。

范围比较

让您指定输入数据必须在查找表中的输入值范围内,才能把数据格式化为对应输出值。

插入行

将新行插入数据转换表。

修改行

显示新层对话框,以便修改数据转换表中的现有行。

删除行

删除数据转换表中的现有行。

高级

显示能够配置更多查找选项的高级查找选项对话框

“历史属性”选项卡

“历史属性”选项卡可以设置从 Proficy Historian 获取历史数据的查询的参数。该选项卡包含以下各项。

注意:以下字段(“更新率”字段除外)仅当您选择当“当前值”以外的“历史模式”时可用.

开始日期

描述

固定日期

指定是否为数据源查询输入具体的开始日期。

今天之前持续天数

指定是否输入今天之前从 Proficy Historian 提取数据的天数。例如,如果要显示两天前为数据源收集的数据,输入 2。

开始时间

描述

固定时间

指定是否确定具体的开始时间。如果选择,允许您输入明确的开始时间。

锁定时间

锁定“固定时间”,即使您在控制面板的“日期和时间属性”对话框中更改时区也无法生效。只有在使用“固定时间”字段指定了具体的开始时间时,此字段才可用。

截至目前的持续时间

指定是否输入在当前开始时间前的持续时间。最小持续时间是 0 秒;最大是 23 小时 59 分钟 59 秒。

时区

描述

时区

允许您选择与开始时间相关联的时区。您可以选择客户端时间(计算机的时区)、服务器时间(Historian 服务器使用的时区)或标签时间(使用在 Historian 中设置的时区偏差)。默认时间分区是client机器上的分区。此字段仅当使用 Historian 时可用。

调整夏令时

如果您选择的时区使用夏令时,则调整时间。此字段仅当选中位于控制面板的“日期/时间属性”对话框中“时区”选项卡上的“根据夏令时自动调节时钟”时才有效。

历史模式

允许您确定 iFIX 如何从历史数据源选择和提取数据,并确定每个显示的值代表的含义。选项如下:

  • 示例 – 在指定的间隔范围内(包括开始值)找到最后一个有效值。
  • 平均 – 在指定的间隔中找到的所有有效数据的平均值。
  • 高 – 在指定的间隔中找到的最高有效数据点值。
  • 低 – 在指定的间隔中找到的最低有效数据点值。
  • 插值 – 数据表示两个值之间的线条为一条直线。除了起点和终点,这线上的所有点都被评估。
  • 当前值 – 数据点的当前值。

    重要:当前值的更新率可与“更新率”字段中设置的比率不同。更新率并非由在“更新率”字段中输入的比率值单独设置。它还取决于采集速率、查询 Historian 的速率以及向 Historian 服务器请求更新并将其发送回客户端所需的时间。因此,显示更新所需的时间可能比预计的时间要长。此外,请注意此模式的时间戳代表来自 Historian 服务器而非客户端的时间戳。

  • 标准偏差 – 在指定的间隔中找到的所有有效数据的标准偏差。
  • 总和 – 在指定的间隔中找到的所有有效数据的总和。
持续时间

持续时间确定历史数据源的时间范围。用于获取的持续时间最小值为 1 秒;最大值为 999 天 23 小时 59 分 59 秒。

描述

天数

允许您输入天数。此字段可与本区域中的其他字段配合使用。

小时数

允许您输入数据提取查询持续时间的小时数。此字段可与本区域中的其他字段配合使用。

分钟数

允许您输入数据提取查询持续时间的分钟数。此字段可与本区域中的其他字段配合使用。

秒数

允许您输入数据提取查询持续时间的秒数。此字段可与本区域中的其他字段配合使用。

更新率

允许您指定数据的更新率。默认更新率为 5 秒。对于一次性获取,允许使用零值。最快的更新率为 5 秒,最慢的更新率为 1:59:59。

描述

小时数

允许您输入数据更新率的小时数。此字段可与本区域中的其他字段配合使用。

分钟数

允许您输入数据更新率的分钟数。此字段可与本区域中的其他字段配合使用。

秒数

允许您输入数据更新率的秒钟数。此字段可与本区域中的其他字段配合使用。

如何做...

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。