用途
扩展趋势(ETR)块最多可从上游块采集600个值。通过使用该块,在一个块中即可显示长达10分钟的数据趋势(假设扫描时间为1秒),无需链接多个趋势块。此外,还可通过将不同的扫描速度与“平均压缩”一栏配合使用以存储数小时甚至数天的实时数据。
链中的上游主要块确定了扩展趋势块的扫描时间。在该块收到一个值时,它存储数据并立即将其传递到下一个下游块。可通过使用 iFIX工作台中的图表显示该块采集的数据。
请注意过程数据库也提供一个趋势块。该块最多可显示80个值的趋势。如果需要显示超过80个值的趋势,请使用扩展趋势块。
功能
扩展趋势块:
- 是备用块。
- 按先入先出(FIFO)原则最多存储来自上游块的600个值。
- 计算数据组的平均值(可选)并存储用于显示趋势的平均值。
- 在 iFIX工作台中通过一个图表显示值。
- 与简单数据库访问程序一起使用数据。
典型应用
示例
字段