WAITOR命令

用途

在继续到下一个语句之前,等待任意数字输入地址匹配指定的触点式样。如果在指定的时间参数内没有出现此条件,此命令继续到由语句编号指定的语句。

您可以输入在0到32767秒之间的等待时间。输入0使块无限期地等待。对于每个数字输入地址,触点式样必须包含字母(O、C、X),如下图所示:

语句编号可引用块中的任意编程语句。

句法

WAITOR 时间式样语句#

示例

要等待20秒让输入地址一栏中指定的15到00中的任一点匹配对应的触点式样,请输入:

WAITOR 20 OOCCCCCXXXXXXXXX 7

如果触点式样在20秒内没有发生,设备控制块则继续到语句07。

 

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。